This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:BQ25898 EMI 问题

Guru**** 2609775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755845/bq25898-bq25898-emi-issue

器件型号:BQ25898

您好!

我在手机无线设备中使用此 IC 为电池充电。 我遇到了来自该 IC 的大量 EMI、该 IC 将接收器拧紧、尤其是在700MHz 至1000MHz 的频率范围内。 我尝试了屏蔽和滤波、但看起来根本没有帮助。 有人有相同的问题并提出建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以与您分享 TI 文档来解决 EMI 问题。

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq2589xbq2419x_5F00_29xlayoutandEMIrecommendation.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供本文档的链接。 我检查了我的布局、看起来非常好。 但是、它仍然非常嘈杂。 该特定 IC 的噪声似乎在500-1000MHz 的频率范围内。 它是否可以在这些频率上振荡?  

    您是否知道 TI 是否有一个不同的芯片、该芯片在高频时的噪声更低?

    谢谢

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    您可以将 SW 节点波形的屏幕截图转到 GND 吗? 理想情况下、您可以使用 Tip & Barrel 方法来测量该值。 如果我们可以看到该波形的上升沿和下降沿、我们可以估算振铃频率。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    请查看随附的不带充电和带充电的 SW 节点的屏幕截图。

    thankse2e.ti.com/.../BQ25898-charging-pulse-at-SW-node.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我本应该更具体一些。 我们需要查看单个开关周期、尤其是两个单独波形上的下降沿和上升沿。

    您的示波器上似乎还有带宽限制。 我们需要将其删除、以查看高频成分。

    为了独立捕获上升沿和下降沿、我们可能需要时间刻度小于50ns/div。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    随附了50ns/div 和200ns/div 的两个示波器捕获。 请注意、有2个舍入脉冲。 不确定这些是什么。

    我使用的示波器是具有1GHz BW-2.5GS/s 的 Teledyne HDO6104 我将其设置为具有1MHz 直流耦合的全 BW。 探针为10:1、500MHz、10M 9.5pF。

    我尝试使用 BNC 连接器、并给了我一些非常嘈杂有趣的波形。

     

    您能给我发送 EVK 的 Altium 文件吗? 我想学习一下。

     

    谢谢

     

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、您能给我发送 EVK 的 Altium 文件吗? 我想学习一下。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      供参考。 这是噪声频谱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、hank、

    根据开关波形、充电器看起来是以 DCM 运行。 但我在开关波形的上升沿或下降沿看不到很多振铃。

    您确定此器件是 EMI 的原因吗? 您是如何验证的?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Joel、

    感谢您的快速响应。

    是的、是否示波器捕获似乎没有太多的振铃。  但是、当我使用天线进行频谱扫描时、我会看到大约400-1000MHz 的大量噪声。 我之前向您发送了一个图。 我还扫描了 EVK、发现了类似的噪声曲线。

    从图中可以看出、噪声是1.5MHz 开关频率的谐波。 令我惊讶的是、它的频率会这么高。 我尝试了屏蔽、 只能将其降低几 dB。

    注意:当我断开输入电压时、所有噪声都消失了。

    我在这里附加 EVK 的频率扫描。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、hank、

    那么、这是您要测量的辐射发射、而不是传导发射?

    一种选择是通过在 SW 引脚与 GND 之间添加缓冲器并通过 BTST 电容添加串联电阻来缩短开关节点的上升时间。

    对于辐射发射、我们还有许多客户在开关组件(电感器和 IC)周围使用金属 CAN/屏蔽层、该金属屏蔽层接地至主 GND 平面以隔离充电器。 我会尝试这个并重新测试。 如果金属在连接到 GND 层时无法正常工作、我很难相信这是充电器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    是的、噪声是辐射的、请注意、在我进行测量时、只有充电器上电。

    我已经尝试了您建议的所有选项。 有一些改进,但仍然不够好。 这就是我测量 EVK 的辐射噪声并显示相同噪声曲线的原因。  

    我在 BTST 和 SW 引脚上尝试了不同的 RC 组合。 您是否有我可以尝试的任何建议值? 您是否建议将充电器接地端与主接地端分离、并将其单点连接到充电器接地引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hank、

    您之前获取了开关节点的波形。 但是、充电器以 DCM 模式运行。 为了优化滤波和缓冲器组件、我们需要充电器以 CCM 模式运行。 请添加一个电阻负载以获得大约1A 的负载电流、然后重新生成该开关波形。 在 DCM 下、我们无法识别存在的开关噪声。

    我还想在充电器的 SW 引脚上确认您的测量方法。 您如何探测此情况?

    您是否还可以附加原理图和布局以查找优化领域?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    当您说负载为1A 时、您意味着电池的充电电流? 电流的电流是多少?

    我不想在这个开放论坛上附加 sch 和 PCB。 您是否有我可以发送的私人电子邮件?

    谢谢

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我是指 VSYS 节点处的电流。 您也可以通过 I2C 将充电电流设置增加到>1A。

    我将就原理图私下向您发送消息。


    此致、
    Joel H