请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3914 您好!
我的客户使用 LM3914V AN 时遇到以下问题。
可以告诉我原因和解决方案吗?
电路显示了随附的文件。
问题1:LED1总是亮起一点。
问题2:通过电阻设置,指示灯的顺序不同。
例如,LED2 -> 1 -> 2 -> 3....
此致、
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.