This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:LED1始终亮起一点

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758413/lm3914-led1-always-lights-a-little

器件型号:LM3914

您好!

我的客户使用 LM3914V AN 时遇到以下问题。
可以告诉我原因和解决方案吗?
电路显示了随附的文件。

问题1:LED1总是亮起一点。

问题2:通过电阻设置,指示灯的顺序不同。
例如,LED2 -> 1 -> 2 -> 3....

e2e.ti.com/.../LM3914V.pptx

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请注意、美国假日可能会延迟回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了您所连接的原理图、由于 LM3914以点模式运行、并且鉴于原理图中的电阻值、LED1应仅在输入信号因电容器 C2至 R6充电而增加时短暂亮起。 但是、一旦电容器充电超过大约0.788V (取决于可变电阻器 VR2的位置、该电阻器用于设置 LED 导通步长、而可变电阻器 VR1用于设置输入电压电平)、LED1应完全旋转。 如果 LED1在客户应用中保持亮起、我只能想到可能存在的电路板组装问题。
    我不确定我是否理解您在帖子中描述的问题2。 您能更详细地描述这个问题吗?

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)–谢谢
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    很抱歉我迟到了。

    现在、我已向我的客户确认了问题的更多详细信息。

    但我的客户没有回应  

    如果我的客户回复我、我将发布新帖子。

    您可以关闭此帖子。

    感谢您的支持。  

    此致、

    Shimizu