主题中讨论的其他器件: BQ24650
您好!
我希望 我可以将 BQ25606与太阳能电池板配合使用。 我不需要高效率。 例如、如果我将充电电流设置为500mA、并且在需要时输入电流较低、会发生什么情况? 我在充电器电路之前使用直流/直流降压转换器、这是否意味着充电器将尝试消耗500mA 电流、如果无法消耗电流、则会使直流/直流开关很难工作、并且会在一段时间后损坏? 还是 BQ25606可以 自动调节充电电流?
我知道 MPPT 太阳能电池板充电器、但我正在尝试寻找一个更简单的解决方案、因为我不需要高效率。 我们目前使用的是 CN3082 IC、但如果电池未连接、则无法正常工作。
是否有方法通过感应输入电流来调节充电电流? 我能否使用电流感应 IC 并以某种方式使用电压输出来调节充电电流、而不是使用设置充电电流的电阻器? 或者、我是否必须使用可编程电阻器来实现该目的?
感谢您的建议。
此致、
Emilija