This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:如果输入电流不足、BQ25606将与太阳能电池板配合使用?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756030/bq25606-bq25606-will-work-with-a-solar-panel-if-there-is-not-enough-input-current

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ24650

您好!

我希望 我可以将 BQ25606与太阳能电池板配合使用。 我不需要高效率。 例如、如果我将充电电流设置为500mA、并且在需要时输入电流较低、会发生什么情况? 我在充电器电路之前使用直流/直流降压转换器、这是否意味着充电器将尝试消耗500mA 电流、如果无法消耗电流、则会使直流/直流开关很难工作、并且会在一段时间后损坏? 还是 BQ25606可以 自动调节充电电流?

我知道 MPPT 太阳能电池板充电器、但我正在尝试寻找一个更简单的解决方案、因为我不需要高效率。 我们目前使用的是 CN3082 IC、但如果电池未连接、则无法正常工作。

是否有方法通过感应输入电流来调节充电电流? 我能否使用电流感应 IC 并以某种方式使用电压输出来调节充电电流、而不是使用设置充电电流的电阻器? 或者、我是否必须使用可编程电阻器来实现该目的?

感谢您的建议。

此致、

Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要在不使前直流/直流或太阳能过载的情况下使用具有固定充电电流的 BQ25606运行、直流/直流或太阳能应具有功率限制。 一个理想特性是恒定电流调节、当 DC/DC 过载时、DC/DC 的输出电压会降低、因此由于 BQ25606内置于输入电压调节(VINDPM)模式、充电器将自动降低充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我在充电器电路之前使用的是 TPS54202HDDCR 直流/直流转换器、我认为它没有功率限制。 我不确定功率限制是什么。 太阳能电池板可能没有任何可用的电源、尤其是在夜间没有光的情况下。

    因此、当输入电流不足时、直流/直流电压输出将下降、 BQ25606将自动减少电荷、而不会对直流/直流转换器造成压力? 是否最好将 BQ25606用于太阳能电池板充电器?

    我找不到其他合适的器件。 我将使用 BQ24650和 PFET 公共电源来提供太阳能电池板的电源、并在太阳能供电不足时打开电池电源。 哪种选择更好?

    谢谢、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24650具有更宽的输入电压范围并内置 MPPT。 BQ24650应该是更好的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24650是一个更好的选择、只不过它没有电源路径。 您能否建议一个我可以构建的电路来为 BQ24650器件添加电源路径? 可能两个 PFET 共源极会实现这一目的? 如果主电源路径出现故障、它会打开电池电源路径?
    请提供建议。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emilija、

    可以使用外部 FET 和电路实现电源路径、但控制时序可能复杂且棘手。 因为我们没有经过验证的解决方案。 所以我们不能提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emilija、

    我认为在 MTTP 前面添加直流/直流并不是一种好方法。 充电器需要直接处理太阳能、以便根据太阳能的能力降低充电电流。 BQ25606可降低弱输入的充电电流、但输入电压调节固定为4.3V、这可能不是太阳能的最大功率点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。