This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:BQ24161的充电电流状态不稳定

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQ24161B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754974/bq24161-unstable-charging-current-state-of-bq24161

器件型号:BQ24161

当我使用 BQ24161将充电电流设置为高于1A 时、我将遇到不稳定的充电电流、有时是正常电流、 但大多数时间大约为500mA、使用4.2V/2000mA 的单节电池、使用 USB 和外部 DC9V 电源、电池电压已在3.5V 至3.8V 范围内以500mA 的电流充电、0V 至3.3V 的充电正常。 如何处理?

此外、SYS 电压的输出在充电时是否恒定? 现在发现它随电池电压的变化而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 充电器的电源路径/NVDC 拓扑可确保在电池电压超过系统电压时、SYS 输出绝不会降至最低系统电压以下、而是跟随电池充电。

    关于充电电流、您能否发送原理图? 您使用的是哪种输入? 该输入的输入电流限制是多少? 如果是 USB、PSEL 引脚会在启动时设置输入电流。 如果输入电流限制不够高、无法支持 SYS 上的负载和电池充电电流、则电池充电电流会减小、甚至会反向、以便为系统提供足够的电流。 VINDPM 设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们要求两个通道(USB/IN)都可以是输入、USB 为5V、输入为9V、USB 充电电流为500mA、充电电流为1500mA、VINDPM 为4.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您之前的回复、BQ24161B 此芯片已经过研发部门多次测试。 发现当 IN 端口被连接至9V 电压输入时、这个芯片不能正常工作。 充电电流无法调节、充电和放电经常重复到3.6。 v 自动切断充电现象、芯片将在使用期间自动复位和恢复默认参数、I2C 通信将中断;相反、当 IN 端口连接到5V-5.5V 电压输入时、它可以正常工作。 芯片规格中描述了实验结果。 不符合规范、规范规定 BQ24161B 的 IN 端口最高可支持10.5V。 我希望你能让我们产生怀疑,谢谢。
    下面是我们的实验现象:BQ24161B 在使用电源适配器烧录软件版本(规格9V 1A、9V 2A)后、首次充电可充满电、 但是、拔下电源适配器、在不将电池移除的情况下放电至低电池电压(大约3.5V)、再次充电时、电源只会充电至大约3.6V 以停止充电、此时 BQ24161B 的 I2C 将中断通信、芯片将自动回复默认参数。 充电电流参数设置为1950mA、充电电流由直流电源发生器检测。 BQ24161B 在9V 电压下的充电电流约为300mA、这不随充电电流参数的设置而变化。 当电压调节至8V\7V 时、变化仍然很小。 当电压调节至6.5V 时、电流变为400mA。 当它被调整为5V 至5.5V 时、电流突然变成大约2A、而这个电压输入、设定的充电电流参数与实际值一致、并且可被调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果看门狗计时器由于没有 I2C 通信而过期、则充电器会将其寄存器重置为默认值、包括 VBATREG=3.6V。

    当 in =9V 时、您能否发送 IN、BAT、电池充电电流和 SW 处电压的示波器快照? 充电器的输入电流限值是否设置为与9V 输入源的输入电流限值相匹配、或者充电器是否使电源崩溃? 模拟电池的器件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经在工作台上进行了测试、并且能够在 IN 上充电高达10V。 在加电后大约100ms 内、IN=9V 软启动出现问题、但没有其他异常。 您是否能够在故障期间或之后读取 I2C 寄存器? 如果是、充电器会报告什么故障? 另请注意、如果安全计时器到期、寄存器将复位为默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    9V 由直流电源提供。 电池的规格为3.7V/2000mAh、充满电的电压为4.2V。 我将为您提供电池充电电流以及输入端口电压和 SW 电压的图片。 充电电流参数为1450mA。 软件屏幕截图是 IN 端口9V 输入。 外部 MCU 每500ms 读取和写入 I2C、并重复将设置参数写入 BQ24141B。 但是、在故障发生后、无法读取 I2C 寄存器。 当电池充电至3.6V 时、电池将转至 off.e2e.ti.com/.../Experimental-picture.rare2e.ti.com/.../Experimental-picture.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是在您的条件下运行的 BQ24161B EVM 的示波器截图。  我的输入电流限制= 2.5A、VBATREG=4.2V。  我看到的唯一非理想运行是软启动期间的短暂电流振荡。  您能否在 类似的示波器截图中捕获您的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     示波器未正确剪切和粘贴、因此附在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够拍摄充电器启动示波器截图、与上面显示的内容类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。