当我使用 BQ24161将充电电流设置为高于1A 时、我将遇到不稳定的充电电流、有时是正常电流、 但大多数时间大约为500mA、使用4.2V/2000mA 的单节电池、使用 USB 和外部 DC9V 电源、电池电压已在3.5V 至3.8V 范围内以500mA 的电流充电、0V 至3.3V 的充电正常。 如何处理?
此外、SYS 电压的输出在充电时是否恒定? 现在发现它随电池电压的变化而变化?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我使用 BQ24161将充电电流设置为高于1A 时、我将遇到不稳定的充电电流、有时是正常电流、 但大多数时间大约为500mA、使用4.2V/2000mA 的单节电池、使用 USB 和外部 DC9V 电源、电池电压已在3.5V 至3.8V 范围内以500mA 的电流充电、0V 至3.3V 的充电正常。 如何处理?
此外、SYS 电压的输出在充电时是否恒定? 现在发现它随电池电压的变化而变化?
大家好、感谢您之前的回复、BQ24161B 此芯片已经过研发部门多次测试。 发现当 IN 端口被连接至9V 电压输入时、这个芯片不能正常工作。 充电电流无法调节、充电和放电经常重复到3.6。 v 自动切断充电现象、芯片将在使用期间自动复位和恢复默认参数、I2C 通信将中断;相反、当 IN 端口连接到5V-5.5V 电压输入时、它可以正常工作。 芯片规格中描述了实验结果。 不符合规范、规范规定 BQ24161B 的 IN 端口最高可支持10.5V。 我希望你能让我们产生怀疑,谢谢。
下面是我们的实验现象:BQ24161B 在使用电源适配器烧录软件版本(规格9V 1A、9V 2A)后、首次充电可充满电、 但是、拔下电源适配器、在不将电池移除的情况下放电至低电池电压(大约3.5V)、再次充电时、电源只会充电至大约3.6V 以停止充电、此时 BQ24161B 的 I2C 将中断通信、芯片将自动回复默认参数。 充电电流参数设置为1950mA、充电电流由直流电源发生器检测。 BQ24161B 在9V 电压下的充电电流约为300mA、这不随充电电流参数的设置而变化。 当电压调节至8V\7V 时、变化仍然很小。 当电压调节至6.5V 时、电流变为400mA。 当它被调整为5V 至5.5V 时、电流突然变成大约2A、而这个电压输入、设定的充电电流参数与实际值一致、并且可被调整。
您好!
9V 由直流电源提供。 电池的规格为3.7V/2000mAh、充满电的电压为4.2V。 我将为您提供电池充电电流以及输入端口电压和 SW 电压的图片。 充电电流参数为1450mA。 软件屏幕截图是 IN 端口9V 输入。 外部 MCU 每500ms 读取和写入 I2C、并重复将设置参数写入 BQ24141B。 但是、在故障发生后、无法读取 I2C 寄存器。 当电池充电至3.6V 时、电池将转至 off.e2e.ti.com/.../Experimental-picture.rare2e.ti.com/.../Experimental-picture.rar