您好!
我跟随 UCC28780EVM 进行适配器设计、而 UCC24612用作辅助 SR 驱动器。
我发现第二个脉冲的 PWM_SR 出现故障、如下所示。
您能否帮助解释第二个脉冲失败的原因?
CH2:VDS;CH3:VGS;CH4:Ipr
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Eleven、
我的一位同事和我讨论了一个问题、即您使用的是 UCC24612、他让我知道在突发模式下、UCC24612实际上可以在特定条件下跳过脉冲。
从 DS PAGE 18:
“UCC24612根据上一个周期的 SR 关闭时间设置关闭消隐计时器。 如果选择前一开关周期 SR 关断时间的70%,则会最大化关断消隐计时器以防止任何错误触发。”
>最大关闭时间为3.68us。
从 DS page 20:
如果由于任何原因关闭消隐时间在 SR 体二极管导通后过期、则会跳过开关周期的 SR 开启。 这是因为当 SR 导通时、它在最短导通时间内导通、如果消隐时间在 SR 导通时间结束时过期并且转换器在 CCM 条件下运行、很有可能导致击穿、从而危及转换器。
由于之前的突发发生在大约100us 之前、控制器将关断时间消隐设置为100us 的70%、但它在3.68us 时达到最大值。
由于此突发的第二个脉冲导通时间仅约为1.5us,因此从第一个脉冲开始的关断计时器(3.7us)尚未在第二个脉冲关断点过期,因此它将触发以绿色突出显示的响应。
下一次脉冲的第1个脉冲正常工作,但其第2个脉冲得到的治疗与上述相同。
这就是为什么您有时会在多脉冲突发的第2个脉冲上看到缺少 SR 的原因。
此致、
Mike
大家好、Eleven、
我在 UCC24612数据表的第14页中找不到这个部分。 我确实找到了这一段落、其中解释了您对什么感兴趣。
对于某些应用、此延迟对于适当运行至关重要。 尤其是有源钳位反激式中
当初级侧开关由于较大的非线性结而使用基于 Si 的超结 MOSFET 时
电容器、SR 通常会看到一个主要的尖峰电流、然后是实际的导通电流。 通常是较长的
最短导通时间可覆盖此尖峰、从而使电路正常运行。 但是、这会导致很大的问题
负电流、用于将能量从输出传输到输入、并降低转换器的整体效率。 在中
UCC24612、创建了两个不同的版本。 UCC24612-1、具有固有短路导通功能的 SR 驱动器
传播延迟(典型值70ns)可用于需要较短延迟的转换器、例如标准反激
使用 GaN MOSFET 作为主开关的转换器或有源钳位反激式编码器。 UCC24612-2、SR 驱动器
通过增加150ns 的导通延迟、为了进一步忽略前沿尖峰、可与有源钳位一起使用
反激式、将基于 Si 的超级结 MOSFET 用作主开关或 LLC 合作伙伴。
这是否有帮助?
此致、
Mike
--------------------------------------------------
尊敬的 Mike:
在数据表的第14页中、它说"但是、这种强制最小导通时间允许电流将能量从输出传输到输入和
会降低整体转换器效率。"
在本段中,我想说最短导通时间的重要性,它可以避免触发关断的错误。
但对于这句话、我无法理解它想要表达的内容。
您能帮助解释一下这是什么意思吗?
谢谢!
BR