This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612 PWM 故障

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757492/ucc24612-ucc24612-pwm-fail

器件型号:UCC24612

您好!

我跟随 UCC28780EVM 进行适配器设计、而 UCC24612用作辅助 SR 驱动器。

我发现第二个脉冲的 PWM_SR 出现故障、如下所示。  

您能否帮助解释第二个脉冲失败的原因?

CH2:VDS;CH3:VGS;CH4:Ipr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eleven、

    我想知道 VDD 是否在第二个脉冲上具有最小电压。 您能不能看一下 VREG 和 VDD 以及这些波形。 您可能会发现、该设计在 VDD 和 VREG 上可能没有足够的电容。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eleven、

    我的一位同事和我讨论了一个问题、即您使用的是 UCC24612、他让我知道在突发模式下、UCC24612实际上可以在特定条件下跳过脉冲。

    从 DS PAGE 18:

    “UCC24612根据上一个周期的 SR 关闭时间设置关闭消隐计时器。 如果选择前一开关周期 SR 关断时间的70%,则会最大化关断消隐计时器以防止任何错误触发。”

    >最大关闭时间为3.68us。

     

    从 DS page 20:

    如果由于任何原因关闭消隐时间在 SR 体二极管导通后过期、则会跳过开关周期的 SR 开启。 这是因为当 SR 导通时、它在最短导通时间内导通、如果消隐时间在 SR 导通时间结束时过期并且转换器在 CCM 条件下运行、很有可能导致击穿、从而危及转换器。

     

    由于之前的突发发生在大约100us 之前、控制器将关断时间消隐设置为100us 的70%、但它在3.68us 时达到最大值。

    由于此突发的第二个脉冲导通时间仅约为1.5us,因此从第一个脉冲开始的关断计时器(3.7us)尚未在第二个脉冲关断点过期,因此它将触发以绿色突出显示的响应。  

    下一次脉冲的第1个脉冲正常工作,但其第2个脉冲得到的治疗与上述相同。

    这就是为什么您有时会在多脉冲突发的第2个脉冲上看到缺少 SR 的原因。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    感谢您的详细分析。
    那么、这是 UCC24612在此模式下的正常现象、对吧?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    在数据表的第14页中、它说"但是、这种强制最小导通时间允许电流将能量从输出传输到输入和
    会降低整体转换器效率。"
    在本段中,我想说最短导通时间的重要性,它可以避免触发关断的错误。
    但对于这句话、我无法理解它想要表达的内容。
    您能帮助解释一下这是什么意思吗?
    谢谢!

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    在数据表的第15页中、它说"由于传播延迟较长、这种高电流斜率可能会导致较大的负电流。 此外、将 SR MOSFET 栅极从满电压放电至其阈值电平所引起的延迟会引入另一个延迟、从而进一步增大负电流。"
    "大负电流"的含义是什么?
    大负电流将带来什么影响?
    谢谢!

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eleven、

    我在 UCC24612数据表的第14页中找不到这个部分。   我确实找到了这一段落、其中解释了您对什么感兴趣。  

    对于某些应用、此延迟对于适当运行至关重要。 尤其是有源钳位反激式中

    当初级侧开关由于较大的非线性结而使用基于 Si 的超结 MOSFET 时

    电容器、SR 通常会看到一个主要的尖峰电流、然后是实际的导通电流。 通常是较长的

    最短导通时间可覆盖此尖峰、从而使电路正常运行。 但是、这会导致很大的问题

    负电流、用于将能量从输出传输到输入、并降低转换器的整体效率。 在中

    UCC24612、创建了两个不同的版本。 UCC24612-1、具有固有短路导通功能的 SR 驱动器

    传播延迟(典型值70ns)可用于需要较短延迟的转换器、例如标准反激

    使用 GaN MOSFET 作为主开关的转换器或有源钳位反激式编码器。 UCC24612-2、SR 驱动器

    通过增加150ns 的导通延迟、为了进一步忽略前沿尖峰、可与有源钳位一起使用

    反激式、将基于 Si 的超级结 MOSFET 用作主开关或 LLC 合作伙伴。

    这是否有帮助?

    此致、

    Mike

    --------------------------------------------------

    尊敬的 Mike:

    在数据表的第14页中、它说"但是、这种强制最小导通时间允许电流将能量从输出传输到输入和

    会降低整体转换器效率。"

    在本段中,我想说最短导通时间的重要性,它可以避免触发关断的错误。

    但对于这句话、我无法理解它想要表达的内容。

    您能帮助解释一下这是什么意思吗?

    谢谢!

    BR