This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:图腾柱 PFC

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758051/uc3854-totem-pole-pfc

主题中讨论的其他器件:UC3854UCC28180

尊敬的团队:

UC3854是否适用于通用输入、200kHz 400V/5A 输出应用?

或者、您将为此应用推荐另一个模拟控制器?
如果您有该应用程序的模拟版本、请提供该版本。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    目前、TI 没有演示图腾柱 PFC 的模拟参考设计。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuan Wei:

    根据您的请求、我推荐 PFC 控制器 UCC28180、这也是当前客户的常见建议。
    UCC28180只有8个引脚和一个集成栅极驱动输出,这更加易于使用和设计。
    此外、我们还提供了采用 UCC28180且具有成本优势的3.5kW 功率因数稳压器转换器的成熟参考设计。 请从以下链接中找到它。
    www.ti.com/.../TIDA-00779

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:
    感谢您提供相关信息。
    您是否知道 TI 的模拟控制器不在图腾柱 PFC 中实现的限制原因?
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    驱动取代升压二极管的 MOSFET 是主要问题。

    此致
    John