请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UC3854、 UCC28180尊敬的团队:
UC3854是否适用于通用输入、200kHz 400V/5A 输出应用?
或者、您将为此应用推荐另一个模拟控制器?
如果您有该应用程序的模拟版本、请提供该版本。
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.