请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 请提供我们显示的任何数据、其中 PSRR 与 TPS7H1101A-SP 的输入到输出电压之间的关系
我们仅展示了电流数据表(2.5V 输入和1.8V 输出)中详述的一个情况+显示频率和负载电流相关性的图。
我们需要知道低差分(1.5V -> 1.2V)和高差分(5V -> 3.3V)会发生什么情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请提供我们显示的任何数据、其中 PSRR 与 TPS7H1101A-SP 的输入到输出电压之间的关系
我们仅展示了电流数据表(2.5V 输入和1.8V 输出)中详述的一个情况+显示频率和负载电流相关性的图。
我们需要知道低差分(1.5V -> 1.2V)和高差分(5V -> 3.3V)会发生什么情况。