This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:PSRR 与输入电压和放大器;输出电压

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755567/tps7h1101a-sp-psrr-vs-vin-vout

器件型号:TPS7H1101A-SP

请提供我们显示的任何数据、其中 PSRR 与 TPS7H1101A-SP 的输入到输出电压之间的关系

我们仅展示了电流数据表(2.5V 输入和1.8V 输出)中详述的一个情况+显示频率和负载电流相关性的图。

我们需要知道低差分(1.5V -> 1.2V)和高差分(5V -> 3.3V)会发生什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    此数据不易获得。

    请耐心等待、因为我必须获取数据。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    这件事是在离线情况下处理的。

    谢谢、
    Daniel