This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:HS1灌电流至 GND

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757819/lm5045-hs1-sinking-current-to-gnd

器件型号:LM5045

大家好、
我有一个使用 LM5045的直流/直流设计、其中 HS1引脚将电流灌入接地。 HS2引脚工作正常。 我更换过 IC 一次、问题仍然存在。 但在再次替换之前、我要问组合是否曾看到过这种行为。 为了研究这个问题、我在高侧 MOSFET 1的漏极中安装了一个8R2的保护电阻器(请参阅原理图)。 如果没有该电阻器、MOSFET 将烧毁。 使用该电阻器时、栅极驱动器看起来一切正常。 2侧始终正常工作。 即使断开电阻负载、问题仍然存在。 它与晶体管的上升/下降时间无关(这可能会在某些 MOSFET 中触发击穿)。 如示波器照片中所示、HS1路径似乎接地。 实际上、LM5045变热、HS1上的电压斜坡似乎指示了一些具有热行为的内部电阻。 当电路断电时、我确实使用万用表测量 HS1与地(HS2与地)之间的电阻、二者显示的值相同、为4.4k Ω。 这确实意味着接地效应是来自内部电路的有源响应、而不仅仅是短路(内部或 PCB 中)。 此外、具有相同电阻值的 HS1和 HS2在器件电路中似乎没有明显的差异。 该器件似乎在所有时序和响应均符合预期的情况下正常运行。
COMP 输入悬空、因为我移除了变压器、整个次级侧在此算例中毫无意义。 无论如何、COMP 保持开路的 LM5045只会进入50%占空比、可以研究它的行为。 原理图是实际原理图的简化复制、以显示本研究期间正在运行的内容。 包括未使用的电路只会增加此帖子的噪声。
必须明确、无论负载是有无负载、都会发生这种行为。 因此、电流不会流经下侧 MOSFET 2。 电流也不会流经下侧 MOSFET 1。 它关闭(如图中的信号 B 所示、并在电路中测量、只是为了确保)。

当上侧 MOSFET 2导通且下侧 MOSFET 1导通时、负载上的电压显示正确运行。 因此、即使 HS1在内部接地、在此阶段下 Sidfe MOSFET 1处于活动状态、也会将 HS1接地、因此该问题不会影响运行。

我可以再次更换设备、但想知道我是否犯了一个我看不到的荒谬错误。 IC 是在大约6个月前从 DigiKey 购买的、我认为它不是假冒的。

是否有线索?

提前感谢您。

此致、

Augusto Einsfeldt

在保护电阻器就位的情况下、栅极电压看起来是正确的。

保护电阻器电压显示了流经上部 MOSFET 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Augusto Einsfeldt、
    根据您的信息、我不清楚为什么您确信该电流会流经 LM5045。
    HS1引脚连接到下部 MOSFET 的漏极、我认为可能是下部 MOSFET 出现问题、无法正确关断。 也许这个较低的 MOSFET (Q12)已损坏?
    请尝试验证故障电流是否流经 LM5045而未流过下部 MOSFET。
    LM5045于几年前发布、用于许多产品中的大量应用。 我没有听说过任何问题、比如您描述的问题。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    电流流经 LM5045。 Q12未损坏且正在正确切换。 在较低的 MOSFET 中没有问题。 我知道 LM5045不是一款新产品、现在我想它是否是一个批量问题。 我在电子产品领域拥有丰富的经验、并花了几天时间深入探讨这个问题、因为我不敢相信 LM5045会将 HS1接地。 我还检查了数据表、如果我在 Altium Designer 中生成符号时误切换了引脚编号。 (请注意、我提到的经验只是为了澄清我已经检查了所有可能的已知问题)。
    我以为我犯了一些愚蠢的错误,我看不到。
    我将更换设备并再次检查。 但是,由于今天开始的假期,可能只在1月开始时才发生这种情况。
    感谢您关注此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Augusto Einsfeldt、
    还有一个观察结果。
    您用于引导高侧驱动器的电容器(C23、C25)比建议的大得多。
    您使用的是10uF、数据表中的设计示例在此位置使用0.1uF。
    在正常稳态运行中、这一点无关紧要、但是当低侧 MOSFET 首次打开时、一个放电的10uF 电容器被直接从 VCC 接地。 我担心产生的充电电流可能会损坏 LM5045器件或二极管 D12和 D13。 即使不会造成损坏、也可能会将 VCC 下拉至可能导致器件正常运行的电平。
    旅途愉快!
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    好的地方。 感谢您的观看。 在库中选择错误的组件、之后未被注意到。 我现在返回工作状态、将替换 LM5045并减小电容器。

    此致、

    奥古斯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    实际上、自举电容器是问题所在。 10uF 过大、使 LM5045变得坚如其果。 在更换器件并将这些电容器降至0.1uF 后、电路开始按预期工作。

    感谢您的观察。

    此致、

    奥古斯托