请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 您好!
我使用 BQ24070RHLT 以1、3A 的最大电流控制3100 mAh 锂离子电池的充电。 我在 BAT 输出端使用1uF 电容器。 如果在电池电压大约为4V 或更高时开始充电、STAT1和 STAT2 LED 将以大约9Hz 的频率闪烁。 在连接到 BAT 引脚的示波器上、我观察到电压从电池电压(例如、3.94V)转换到4.16V 并返回。 似乎芯片终止充电的速度太快、立即进入电池充电状态。 请帮帮我。