This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:电池电压约为4V 时、STAT1 / STAT2 LED 闪烁

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757341/bq24070-stat1-stat2-leds-flashing-when-battery-is-around-4v

器件型号:BQ24070

您好!

我使用 BQ24070RHLT 以1、3A 的最大电流控制3100 mAh 锂离子电池的充电。  我在 BAT 输出端使用1uF 电容器。 如果在电池电压大约为4V 或更高时开始充电、STAT1和 STAT2 LED 将以大约9Hz 的频率闪烁。 在连接到 BAT 引脚的示波器上、我观察到电压从电池电压(例如、3.94V)转换到4.16V 并返回。 似乎芯片终止充电的速度太快、立即进入电池充电状态。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如数据表中所述、您能否在电池引脚上至少有33uF 的电容器。 请告诉我这是否可以解决问题。
    如果没有、您能否发布您的原理图以及 STAT1和 STAT2引脚的示波器捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。