主题中讨论的其他器件: UCC27712
您好!
下面是有关 UCC27714电路设计的一些问题:
UCC27714可驱动多少个 MOSFET? 如果现在我想驱动4个高侧 MOSFET、Ciss=10n、VBT=11V、
每个 MOSFET 的驱动电流为1A (4A/4),因此我知道充电时间为10n*11V/1a=110ns。
如果工作频率为300kHz、则110ns 占空比约为3%、 这不是一个好设计。 但是 、如果频率为10kHz、则占空比将小于1%、这是一种良好的设计。
我是对的吗?
2.或者是否有更好的方法来了解它可以驱动多少个 MOSFET?
3.我应该 使用哪种 Cboot 值? 至少 比 4*Qg/Vboot+4*Cgate (噪声滤波器)高?
4.我应该使用的 Rboot 大小是多少? 我知道 Rboot 的峰值电流是 (VDD-VF)/Rboot、但它只是短时间内的峰值电流。
如何计算选择电阻器尺寸时的平均功率损耗?
您可以通过 HLPE 回答问题吗? 非常感谢!
此致、
C.T.