This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:待机功耗为2.5W

Guru**** 2608735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755969/lm5116-the-stand-by-power-consumption-is-2-5w

器件型号:LM5116

你(们)好

   我的客户设计了一个电源模块, Vin 为48~60V,输出 为 12V@4A,满负载效率为89%。 但在空载模式下,待机功耗约为2.5W,太高,我们找不到原因,您能不能提供帮助?

e2e.ti.com/.../4705.LM5116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril、

    原理图从我的第一个角度来看看起来不错。 您能识别出该热量的消散值吗? 您是否有热像仪或热电偶? 如果不是、请小心地将您的手背靠近电路板、找到温暖的地方。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam
    ℃发现 LM5116芯片和 MOSFET 温度较高、约为60 μ m。 我们发现 Vcc 引脚的电压接近6V、在数据表中无法达到7.4V。 您能检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril、

    请发送一些波形、以便我可以查看控制器正在执行的操作。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam
    您需要哪个节点波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril、

    请发送开关节点、VCC 和 VIN 的示波器截图。 您还可以与仿真进行比较、以查看其他引脚有哪些意外行为。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁您好、

    MOSFET 和开关频率的 Qgtotal 设置过高。

    看起来 VCC 稳压器处于电流限制状态。

    PDIC=(Vin-Vcc)*Qg (总计)*FSW

    其中
    PDIC 是 IC 的功率耗散、Qgtotal 为260nC (顶部和底部 MOSFET 为130nC)。

    需要减少两个 FET 的 Fsw 和 Qgtotal。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    是的、你是对的。 我们将频率设置为200K、Vcc 电压正常。 但当 V INPUT =48V 时、Vin 的电流为13.4mA。 我们无法接受它。 您是否有另一种降低输入电流的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    输入电流消耗将相对较高、因为您已将 LM5116配置为完全同步降压转换器、即使 VOUT 上没有负载也是如此。  电感器和 MOSFET 中将有循环电流、即使 Iout = 0A、也会导致损耗。  为了减少建议以 DCM 运行的情况。  这意味着将 DEMB 直接接地。  因此、建议将 R12修改为0欧姆。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

      谢谢您的建议。 但 我们无法在 DEMB 处于满负载时直接将其接地。

      因此,您是否可以建议使用另一个 P/N 来避免此问题,它 可以支持输入电压>60V,最好支持100V, 输出 电压12V@5A ?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    请参阅数据表中的图33。 安装 R12也会降低输入电流消耗。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    您是否有其他更好的降压解决方案来满足我们的要求? VIN>60V,最佳支持100Vin,输出12V@5A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    问题不在于控制器、而在于 FET 选择。  请考虑以下链接中建议的 FET。

    希望这对您有所帮助?

    David。