This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:参数 TCL_PLIM (dly)

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757347/tps1663-parameter-tcl_plim-dly

器件型号:TPS1663

你(们)好

在输出关闭(跳闸)之前、使用 TCL_PLIM (dly)的 TPS16630是否=162ms 进行电流限制? 还是只有 TPS16632能够做到这一点? 对于电流和功率、x32跳变、但对于电流、x30只跳变? 或者、它们是否仅因热而跳闸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于仅适用于限流的 TPS16630 TCL_PLIM (dly)参数、TPS16630没有功率限制、
    对于 TPS16632、TCL_PLIM (线性)参数适用于电流限制和功率限制。

    对于这两个器件、如果在 TCL_PLIM 时间(dly)之前达到热关断温度、则过载或过流情况下、器件将关断内部 FET、后续运行(自动重试或闭锁)将取决于 MODE 引脚配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS16630;TCL_PLIM (dly)参数仅适用于限流、TPS16630没有功率限制、
    对于 TPS16632;TCL_PLIM (线性)参数适用于电流限制和功率限制。

    对于这两种器件、如果在 CL_PLIM (dly)时间之前达到热关断温度、则过载或过流情况下、器件将关断内部 FET、后续运行(自动重试或闭锁)将取决于 MODE 引脚配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能解释一下162ms 计时器 CL_PLIM (dly)吗?
    电子保险丝是否曾经被这个计时器跳闸(跳闸时间)、或者它做什么? 或者 TPS16630/32是否仅因过热而跳变?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magnus、

    TCL_PLIM (dly)是器件可保持在限流或功率限制中的最长时间。 如果在该时间(TCL_PLIM (INAL))之前达到热关断温度(TSD)、并且器件处于电流/功率限制状态、则器件将在 TCL_PLIM (INL)之前关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我以1A 的电流加载 TPS16630/32 EVAL 板、并将限制设置为0.6A、TPS16630会发热、并且它会在数秒后(通过加热)关闭。 它在162ms 后永远不会关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    是在启动时施加的1A 负载(VOUT、VIN 为零)或器件启动后(VOUT 达到 VIN)。

    如果在启动时施加负载、则预计会出现这种情况。 请参阅数据表第22页的第10.2.1节(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1663.pdf )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Vout 稳定到 Vin 后、将施加我的1A 电流。 162ms 计时器不会开启 FET。 为什么? 我的阈值设置为0.6A。

    "预期"是指您知道问题并将在该器件的发布版本中解决问题? 这是我从10.2.1中理解的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    根据在具有0.6A 电流限制、24V 输入电压和24 Ω 输出负载的 EVM 上进行的测试、TCL_PLIM 为~160ms。 请参阅以下示波器捕获。

    对于该测试、在 VOUT 达到 VIN (24V)且电流限制为0.6A 时、通过 EVM 上的跳线 J4连接24欧姆负载。

    您能否分享在示波器上捕获的 VOUT、FLTb 和 IMON 的测试条件(VIN、负载电阻)和波形?

    对于第10.2.1节、热调节超时(启动时)将在器件的发布版本中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请参阅下面的"图片"。 信号和"DIV"的顺序和比例与您的顺序和比例相同。

    FLTb1永远不会下降、且 IC 变热。 供参考、我移除了大输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    删除1mF ON OUT 后、我们无法看到您在上面的示波器屏幕截图中提供的行为。

    在上述测试中、跳线 J5是开路还是闭合? (自动重试或锁定)

    您能告诉我们 以下电压和电流测量值(使用万用表)、同时器件处于电流限制以上且 FLTb 处于高电平吗?

    • IN、OUT、ILIM 和 DVDT 引脚上的电压
    • 从输入源汲取的电流

    另外、如果您在其他电流限制设置(跳线 J4上为6A、4.5A、2A、1A)下发现此行为、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    J5在测试期间关闭。

    电流限制设置为0.6A 时的电压:

    VIN=24.18V

    Rload = 28R

    VOUT = 18、40V 并缓慢下降

    V (ILIM)= 0、493V

    V (dVdt)= 4、21V

    其他电流设置似乎对行为没有任何影响。

    我注意到的另一点是:在手动模式下、只需用指尖触摸 TP2即可重新启动。 无需触按按钮 S1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    对于将 ILIM 设置为0.6A 的过流情况、请参阅下面的自动重试行为0.85A。 过流条件消除后、器件自动退出、FAULT 将设置为高电平。 触摸 TP2 (SHDNb)没有影响。

    在上述观察结果中、ILIM 电压是否随输入电流的减小而减小?

    处于自动重试状态的器件 CH1 = FLTb、CH2 = IMON

    过流条件消失后、FLTb 变为高电平[CH1 = FLTb、CH2 = IMON]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    使用万用表进行测量时、由于 IC 升温、ILIM 略有下降。
    我不会得到这种行为。 请参见下面的图片、其中 Top=Vin、MID=Iout、BOT=FLTb。

    敏感 SHDN 处于手动模式、而不是自动重试。 我在将另一只手放在电子负载底盘上的同时、触及了这个测试点。 这种组合使 IC 复位。 LED 指示为红色、但当我触摸测试点时、它会变回绿色。 引脚是否需要上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magnus、

    电子负载似乎存在一些干扰或不一致。 正如您在上面的蓝色波形中看到的、负载看起来是脉冲的。

    您能否尝试使用无源电阻器(20-30欧姆)进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试过28R 功率电阻器。 我们看到的脉冲现在消失了、但它仍然只会触发过热。 请参阅 Imon (青色)和 FLT (黄色)图片。 最终(几秒钟后、当温度较高时、LED 将从绿色变为红色)。

    我还使用 TPS16632尝试了另一个通道(标记与 TPS16630相同)、但行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    迄今为止、我一直使用具有24VDC 输出的 PoE (802.3at)分离器供电。 当我更改为实验室 PSU 时、它可以工作、我得到162ms。

    但是、即使在28R 连接瞬态中、PoE 分离器的24V 输出也是良好且稳定的。

    我做了一些实验、发现 IC 需要更多的输入电容才能与 PoE 分离器配合使用。 如果从实验室 PSU 之外的其他设备进行支持、则 EVAL 板上的1uF 是不够的。 10 μ F 似乎工作良好。 我认为您应该使用此更新数据表。

    但在手动模式下仍然存在欺骗性 SHDN 行为、只需触摸测试点、电子保险丝就会再次启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magnus、

    您是否使用实验室 PSU 观察到了欺骗性 SHDN 行为? 或仅使用 PoE 24V 适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于实验室 PSU、它不会令人毛骨悚然。

    如果我在 S1上添加100nF、那么它可以很好地与 PoE 适配器配合使用。

    在更新数据表时、请考虑我关于输入电压为10uF、SHDN 为100nF 的建议。 并将信息转发给您的 IC 设计人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Magnus、我们将考虑您的建议。 如果您有任何疑问、请告知我们。  我要关闭此主题。