你(们)好
在输出关闭(跳闸)之前、使用 TCL_PLIM (dly)的 TPS16630是否=162ms 进行电流限制? 还是只有 TPS16632能够做到这一点? 对于电流和功率、x32跳变、但对于电流、x30只跳变? 或者、它们是否仅因热而跳闸?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在输出关闭(跳闸)之前、使用 TCL_PLIM (dly)的 TPS16630是否=162ms 进行电流限制? 还是只有 TPS16632能够做到这一点? 对于电流和功率、x32跳变、但对于电流、x30只跳变? 或者、它们是否仅因热而跳闸?
您好、Magnus、
是在启动时施加的1A 负载(VOUT、VIN 为零)或器件启动后(VOUT 达到 VIN)。
如果在启动时施加负载、则预计会出现这种情况。 请参阅数据表第22页的第10.2.1节(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1663.pdf )
您好、Magnus、
删除1mF ON OUT 后、我们无法看到您在上面的示波器屏幕截图中提供的行为。
在上述测试中、跳线 J5是开路还是闭合? (自动重试或锁定)
您能告诉我们 以下电压和电流测量值(使用万用表)、同时器件处于电流限制以上且 FLTb 处于高电平吗?
另外、如果您在其他电流限制设置(跳线 J4上为6A、4.5A、2A、1A)下发现此行为、请告知我们。