请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 设置 BQ24650芯片功能引脚:VIN 为16V;MPPSET 大于1.4V;TS 为3V;但电压图为图1

HIDRV 和 LODRV 图形为图2\3;绿色为 LODRV;


这是为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joel Hernandez
文档中的详细说明、请提供帮助、谢谢。
e2e.ti.com/.../5074.BQ24650_2D00_1.docx
此致、
利蒂安龙