This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:是否存在故障? 为什么?

Guru**** 2541470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757314/bq24650-is-fault-why

器件型号:BQ24650

设置 BQ24650芯片功能引脚:VIN 为16V;MPPSET 大于1.4V;TS 为3V;但电压图为图1  

HIDRV 和 LODRV 图形为图2\3;绿色为 LODRV;

 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的照片连接正确。 可以重新附加吗?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个问题是在:
    1 μ A、的充电电流为2A;40mV/20mO;但在1A BQ24650下受到保护。
    2 μ A、BQ24650的直流输出直接连接到电池、则 BQ24650进入挂起或睡眠模式。 如果 BQ24650的输出与电池串联、则可以正常充电、但 STAT1的输出为高电平、STAT2的输出为低电平。 状态不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以附加原理图吗?

    您说什么是"直流"输出? 您是否绕过了充电电流感应电阻器? 还是在其他地方应用电池。

    如果您可以确定电池的放置位置、并提供一些有关输入功率容量的更多信息、这些信息会有所帮助。

    1A 受保护意味着什么? 该器件上的 SRN/SRP 电流钳位为80mV。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel Hernandez

    文档中的详细说明、请提供帮助、谢谢。

    e2e.ti.com/.../5074.BQ24650_2D00_1.docx

    此致、

    利蒂安龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供包含元件值的原理图?

    我对您的测试设置还有其他问题和意见:
    1) 1)当您说电源没有过流保护时、您是指输入电源吗? 输入源的功率能力是多少(额定电压和电流)?

    2) 2)没有电池、输出电压为0V 是有道理的。 该充电器包括电池检测功能、用于确定是否存在电池。

    3) 3)您正在将13.2V 电池应用到电路中。 这将自动将 Batin 电压下拉至电池电压、直至充电至达到14.4。 但是、如果存在电源限制、您可能无法将电池完全充电至14.4V。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe Hernandez

    你好

    1) 1)输入源的功率能力为2A;电源不提供保护;(我可以重复测试)

    2) 2) 我认为 也未检测到电池。

    3)在串联电阻和二极管之后、BQ24650的输出电压为14.4V、不会通过电池下拉至13.3V。

    添加了一个问题、太阳能电池板已经被连接至 BQ24650输入、第二天、当阳光过多时、BQ24650未输出、Vref 为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我仍然看不到具有更新组件值的原理图。 您能否提供此功能?

    1) 1)施加的电压是多少? 它是否仅是太阳能电池板输入?

    2) 2)这可能会强制转换器不调节 SRN 上的输出节点。

    3) 3)您不应在此处使用与电池串联的二极管。 充电器的工作原理是在电池低于最大设置稳压电压时提供恒定电流(CC)、在电池处于稳压状态时提供恒定电压(CV)、以便为电池的剩余电量充电。 在电池充电至 CV 阈值之前、充电器输出(无电源路径)反映电池电压是正常现象。 我建议改用具有电源路径的充电器(直接或 NVDC 架构)、或从电流迭代中移除二极管和串联电阻、并允许电池充电至正确的电压。

    4) 4)您对太阳能电池板输入的评论对我来说毫无意义。 是否存在电池? 什么是电池板的开路电压(VOC)、MPPT 引脚设定点是多少? 确保面板的 VOC 不超过充电器的绝对最大电压。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ24650_2D00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)
    太阳能电池板的开路输出电压为18V (VoC=22.1V)
    太阳能电池板的电源电压为18V (VMP=18.2V)
    太阳能电池板的功率电流为1.1A (IMP)
    短路电流为1.19A (ISC)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Batin 网络将不会有任何电压、因为电池检测将处于活动状态。 您可以尝试向 Batin 节点添加2200uF 或更多电容、以查看这是否会改变行为、从而有效地消除电池检测。


    此致、
    Joel H