This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:输入19V、输出仅0.8V、无法充电

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758888/bq24610-input-19v-output-only-0-8v-can-not-be-charged

器件型号:BQ24610

尊敬的所有人:

    使用 BQ24610时遇到问题。 我使用电压稳定器输入19V 电压、并且在输出端仅测量0.8V 电压。原因可能是什么?有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否检查 IC 的 VCC、VREF 和 REGN 电压状态? 通常、如果 Vcc 高于 UVLO、则 ACFET/RBFET 将导通、那么19V 输入应通过系统侧。

    谢谢


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我输入的是18V 输入、无电池、无负载。测得的 VCC=18.6V;PG=0;VREF=3V;REGN=5.6V 且 TS=1.4V。、但输出仍然只有0.8V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否也可以测量/ACDRV 电压和/BATDRV 电压?

    您还能告诉我们 STAT1和 STAT2的状态吗?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我输入的是18V 输入、无电池、无负载。测得的 VCC=17.4V;PG=0;VREF=3V;REGN=5.6V 和 TS=1.4V。、但输出仍然只有0.8V
    和测量值/ACDRV=12V;/BATDRV=17.4V;STAT1=0;STAT2=1.4V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能给我一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我输入的是18V 输入、无电池、无负载。测得的 VCC=17.4V;PG=0;VREF=3V;REGN=5.6V 和 TS=1.4V。、但输出仍然只有0.8V
    和测量值/ACDRV=12V;/BATDRV=17.4V;STAT1=0;STAT2=1.4V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否测量 ACN 或 ACP 引脚上的电压?

    您能否及时获取 VSYS 电压的波形。 我想查看是否存在一些振荡。
    还请捕获充电器、VBUS 和 VBAT 上的 VSRN 电压。


    此致、
    Joel H