请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 尊敬的所有人:
使用 BQ24610时遇到问题。 我使用电压稳定器输入19V 电压、并且在输出端仅测量0.8V 电压。原因可能是什么?有任何建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.