请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM25037我们有关于 LM25037的问题。
死区时间写入数据表第6页。
40 (最小值)
75 (典型值)
105 (最大值)
我们想知道死区时间变化的解释。
变化为35nS (最小值和典型值)和30nS (典型值和最大值)。
变化约为±40%。
哪一项是正确的?
我们使用时间(--ns)或%进行杂散,以检查死区时间的变化。
此致、
西泽高郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.