请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5025 大家好、团队、
LM5025具有两种类型的电流限制功能:CS1用于逐脉冲、CS2用于断续。
数据表中指定的 CS1和 CS2的阈值电压与电压规格完全相同、最小值=0.22v、典型值=0.25V、最大值=0.28v
问题是:
- CS1和 CS2的每个阈值是由一个电压源还是单独的不同电压源供电?
-在同一个 IC 上是否有不同的阈值,例如 CS1阈值电压为0.22V,CS2阈值电压为0.28V?
请注意、
H.Someno