This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:固定升压转换器(3.6V)、可生成远高于其所需值(5.6V)的电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050010, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756614/tps61099-fixed-boost-converter-3-6v-generating-well-above-its-desired-value-5-6v

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TIDA-050010

您好!

我的问题与锁定的帖子完全相同、但该帖子似乎从未有特定的解决方案? 请您与我分享该解决方案吗? 我将在此处复制以供后续使用:

##################

您好!

我们注意到 TPS610995存在一个奇怪的现象。 VIN=3 VOUT=3.6固定

  1. 如果我们使用3V 工作台电源启动器件而没有电流限制、则输出高达3.6V、效果很好。
  2. 如果我们在3V 工作台电源电流限制(200mA)的情况下启动器件、则电源达到限制、器件输出低于3.6V
  3. 如果我们开始增大电流限制、器件输出电压将上升至3.6V。 然而、工作台电源仍在达到电流限制。
  4. 如果我们进一步增大电流限值、直到它不再达到限值、则器件的输出电压将达到5.6V。 但是、此时电流会急剧下降。

我不确定如何使用该器件的内部反馈电阻器实现高于3.6V 的输出。

这个电流限制过程是否会将芯片置于一个奇怪的状态?

请告诉我您是否需要任何其他数据。

##################

e2e.ti.com/.../730005

谢谢、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加其他一些详细信息、升压转换器正在使用电池为蜂窝无线电供电、但现在我只使用工作台电源对其进行测试。 输出电容约为220uF (无线电具有两个并联电解电容作为去耦合)、但 TPS610995的实际 PCB 布局几乎与数据表完全相同、使用了精确指定的 Wurth 电感器和精确的 Murata MLCC。 EN 直接连接到 Vin。

    电路在95%的时间内正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    如果 VIN 振荡在低于输入 UVLO 电压、并且系统中没有负载、则可能会触发此行为。
    您能否帮助测量 VIN、SW 和 VOUT 波形以进行检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    系统中确实有负载、我不认为系统在 UVLO 下振荡、但我将进行仔细检查。 今天、我将尝试获取一些示波器屏幕截图。

    您是否认为向 EN 引脚添加电压监控器(可能是1.8V)可以解决该问题?

    谢谢、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper、

    为 Vin 供电的 PSU 设置为3.3V。

    请参阅下面的示波器屏幕截图。 颜色编码:

    -黄色= Vin (直接在输入电容器上测量)

    - Teal = Vin (在工作台电源上测量)

    -洋红色/紫色=输出电压(直接在输出电容器上测量)。

    -蓝色= SW (直接在电感器上测量)

    以下是"不良"事件:

    这是在未施加负载的情况下工作台 PSU 的正常开启:

    UVLO 点附近的器件似乎存在一些本地振荡、因此我似乎需要在靠近转换器的位置增加输入电容。 但我的问题还在于、无论反馈配置如何、器件都可以达到5.5V; 这种电压可能会损坏无线电、并且这种未定义状态可能会通过将耗尽的电池组连接到 Vin 或输出阻抗较差的电池组来触发、或者在更换电池时通过触点反弹来触发。

    在我看来、即使使用 TIDA-050010中的确切参考设计(与我所做的操作基本相同、通过提升电池来驱动蜂窝无线电)、也可能会发生这种情况。

    谢谢、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试在 EN 引脚(1MEG / 1U)上添加 RC 滤波器。 这使我从上电开始延迟大约500ms、这似乎可以清除启动时的问题。 但是、由于滤波器的时间常数很长、如果电源中存在大约200ms 的毛刺脉冲(例如电池接触反弹)、 我可以使转换器再次进入未定义状态、因为 EN 引脚在整个干扰周期内处于高电平。

    在此设置中:

    -黄色= Vin (直接在输入电容器上测量)

    - Teal = EN 引脚、在1M/1U RC 低通之后

    -洋红色/紫色=输出电压(直接在输出电容器上测量)

    -蓝色= SW (直接在电感器上测量)

    本质上、问题似乎是对于上升时间较慢或启动时出现毛刺脉冲的电源、器件会在电感器上执行其初始脉冲、从而将电源轨拉至 UVLO 阈值以下、电源轨恢复、重复... 该振荡最终会在某种最大占空比模式下锁定转换器、在该模式下、转换器完全忽略反馈环路。 我是对的吗?

    谢谢、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    感谢您的详细信息和测量。 您对导致输出电压超出稳压范围的初始脉冲是正确的。 但它不应与最大占空比有关。
    我是否可以知道升压加电时的升压负载? 当 VOUT 高于设置值时、占空比应非常小。 因此、如果存在一些负载、电压不应升高到如此高的水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    负载有点难处理、但至少会输入220u 的电容(根据数据表、直接在 TPS 转换器上输入2x100u 电解电容、2x10u MLCC); 在第二种情况下、这已经从电源干扰之前进行了部分充电)、因此会产生一些电流消耗。 否则、它直接连接到蜂窝调制解调器、在启动时、它的电流消耗可能为30-40mA、但这对我来说是相当不透明的、因为它是一个现成的无线电、我无法控制。 它可能在内部具有某种 POR 延迟。

    我已经订购了一些1.8V 电压监控器、当它们到达时、我将尝试将它们连接到 EN 引脚。 尽管这否定了转换器的0.7V 启动规格和 UVLO 功能、但希望它可以提高稳定性。 我还将尝试在输出端使用齐纳二极管来钳制过压情况、但我担心这种情况下的泄漏电流、因为这是一种低功耗应用。

    我已经特意将转换器与负载断开、仅使用2x10u 输出电容器。 在这种情况下、它的输出为3.8V (我认为这仍然是合理的)。

    谢谢、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    根据您的描述、外部负载不是可靠的解决方案。 我了解您在使用齐纳二极管时对泄漏电流的担忧。 电压监控器似乎是目前唯一合适的解决方案。
    请问您的系统中使用哪种电池? 是连接到升压输出的所有负载。 我想是否还有其他解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jasper、 根据此产品中的组装类型、电池有多种选项可供选择。 它可以是 LiSOCl2、2P LiFePO4或2P2S 碱性电池、因此我可以在1.8V 启动时使用、因为所有这些电池在1.8V 时都是空的。 但我还有另一个项目、我希望使用一个碱性电池。 现在,系统的电池上直接有一个 LDO,与升压并联,但我计划对其进行更改,以便所有的电源都通过升压。 因此、所有负载都将处于升压状态。 谢谢、 Jeremy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    对于当前应用、是否可以通过系统的 I/O 控制 EN 引脚。 我想、如果我们仅在输入电压就绪后才能启用升压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    很抱歉耽误你的时间,年底休息,所有的都很好!

    我确实已经使用电压监控器、BU4820 (2.0V 阈值、~0.5V 启动)和 EN 引脚上的1M 上拉解决了我的问题。 我的应用需要升压转换器在其最新版本中为整个系统供电、因此无法通过 MCU 启用。 我想使用一个延迟相当长的延迟、但我很难找到一个启动电压足够低以挤占升压启动电压的电压。

    我在过去的一个小时内尝试通过这些修改重现此问题、但我无法重现此问题。 因此、我将认为这已解决。 请参阅下面的示波器屏幕截图:

    紫色=升压输出

    黄色= EN 引脚

    蓝色=升压 Vin

    EN 引脚上仍然存在一些干扰、但我将添加一个电容器来解决这一问题。

    我认为 更新 TIDA-050010以及包含这些注意事项的 TPS61099数据表非常重要;我的配置和电池与 TIDA 注释完全相同、因此导致了此问题。 TI 是否提供了某种类型的 IC 版本或等效芯片、这些芯片不存在此启动问题?

    谢谢、

    Jeremy