主题中讨论的其他器件: TIDA-050010
您好!
我的问题与锁定的帖子完全相同、但该帖子似乎从未有特定的解决方案? 请您与我分享该解决方案吗? 我将在此处复制以供后续使用:
##################
您好!
我们注意到 TPS610995存在一个奇怪的现象。 VIN=3 VOUT=3.6固定
- 如果我们使用3V 工作台电源启动器件而没有电流限制、则输出高达3.6V、效果很好。
- 如果我们在3V 工作台电源电流限制(200mA)的情况下启动器件、则电源达到限制、器件输出低于3.6V
- 如果我们开始增大电流限制、器件输出电压将上升至3.6V。 然而、工作台电源仍在达到电流限制。
- 如果我们进一步增大电流限值、直到它不再达到限值、则器件的输出电压将达到5.6V。 但是、此时电流会急剧下降。
我不确定如何使用该器件的内部反馈电阻器实现高于3.6V 的输出。
这个电流限制过程是否会将芯片置于一个奇怪的状态?
请告诉我您是否需要任何其他数据。
##################
谢谢、
Jeremy