This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF34-Q1:使能引脚阈值的热迟滞

Guru**** 2603055 points
Other Parts Discussed in Thread: REF34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756808/ref34-q1-thermal-hysteresis-of-enable-pin-threshold

器件型号:REF34-Q1

大家好、团队、

我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。

客户对使能引脚阈值的迟滞有一些疑问。 器件型号为 REF3450QDBVRQ1。

问:使能引脚阈值具有多大的热迟滞? 典型值正常。


谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurimoto-San、

    遗憾的是,我们没有这样指定使能阈值引脚。 REF34-Q1数据表在表7.5底部提供了使能引脚电压规格(VEN)。 它提供了整个温度范围内 EN = 0所需的最大值和 EN = 1的最小值。 如果客户提供的电压在这些最大/最小电压范围内、则他们可以保证 EN = 0或 EN = 1。

    该值之间的差值为1.1V。 这也可以是估算引脚热迟滞的一种方法。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的回答。 让我确认一件事。

    您是否意味着 VEN 值在整个温度范围(-40C 至125C)内得到保证?

    I、尽管它仅在 Ta=25C 时得到保证...

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    我们的最小值和最大值是在整个温度范围内得到的。 我们的典型值是在 Ta = 25C 时获得的。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的回答。 让我确认一件事。

    以下是我的理解、对吗?

    在客户的系统中、EN 电压可能会抖动、因此他们希望该器件具有迟滞。

    您是否可以测量"OUT (Y 轴)与 VEN (X 轴)"曲线以了解迟滞值?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurimoto-San、

    我将在接下来的几天内外出度假、但将在下周结束之前的某个时间获取此数据。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurimoto-San、

    我已向您发送了一封有关结果的电子邮件、请随时在此处或通过电子邮件向我提供您的反馈。

    谢谢、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    谢谢。 我得到了数据。

    Yuta Kurimoto