您好!
我在设计中使用的是 UCD9090A。
我有一个引脚被配置为系统复位输出(被称为 PMIC_PWRON) 和一个用于复位请求的 GPI (被称为 GPIO1_IO08)(由 Linux SoM 驱动-模块上系统、低电平有效)。
目标行为是在 GPI 从高电平转换为低电平时生成200ms 复位脉冲。
当 SOM 未通电时、GPI 状态为低电平、因此复位系统必须检查 SOM 是否通电、或者必须使用从高电平到低电平的转换来触发复位。 我无法将系统复位输出保持在低电平、这会阻止 SOM 启动。
基本上、我希望使用 UCD9090A 重现与以下原理图相同的功能。 这种方法的最佳方法是什么?
谢谢、
维克多