This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090A 复位生成

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758667/ucd9090a-ucd9090a-reset-generation

器件型号:UCD9090A

您好!

我在设计中使用的是 UCD9090A。

我有一个引脚被配置为系统复位输出(被称为 PMIC_PWRON) 和一个用于复位请求的 GPI (被称为 GPIO1_IO08)(由 Linux SoM 驱动-模块上系统、低电平有效)。

目标行为是在 GPI 从高电平转换为低电平时生成200ms 复位脉冲。

当 SOM 未通电时、GPI 状态为低电平、因此复位系统必须检查 SOM 是否通电、或者必须使用从高电平到低电平的转换来触发复位。 我无法将系统复位输出保持在低电平、这会阻止 SOM 启动。

基本上、我希望使用 UCD9090A 重现与以下原理图相同的功能。 这种方法的最佳方法是什么?

谢谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    这是美国假日季、我们的团队正在度假。
    我们将在1月1日之后回复您。
    很抱歉。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 GPI 为低电平时、您希望 PWRON 保持在高电平还是低电平?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    当 GPI 从高电平转换为低电平时、我希望 PWRON 保持低电平(开漏) 200ms。

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Victor。
    当 GPI 从高电平变为低电平时、我知道您需要什么。
    但是、当 GPI 保持高电平并保持低电平而不发生任何变化时、我需要知道预期的行为。 例如、如果由于 SOW 未通电、GPI 较低、您对复位信号的期望是什么>
    如果您能为我提供所有案例的详细信息、我可以看到最佳解决方案是什么。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe、

    无论 GPI 是保持高电平还是保持低电平、我都希望复位信号为高电平(漏极开路、由 SOM 上拉)。

    谢谢、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    系统重置功能最接近您的要求。 当 GPI 从高电平变为低电平时、它可以生成200ms 脉冲、但当 GPI 保持高电平或低电平时、它无法将 RESET 信号保持为高电平、尤其是当 UCD 复位结束时。

    您是否碰巧尝试了系统重置功能?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    当然。
    我认为唯一的方法是在 GPI 之前添加一个高通滤波器。 只是在开始修改 PCB 之前、需要确保没有软皮方法。

    此致、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    无法通过更改配置设置来确定解决方案。

    此致

    Yihe