This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:大输出电压纹波和奇怪的 SW 节点波形

Guru**** 2505765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755815/tlv62568-large-output-voltage-ripple-and-strange-sw-node-waveform

器件型号:TLV62568

您好!

我的客户使用 TLV62568进行5V 至3.3V 和5V 至1.35V 转换。 原理图如下所示。

它们将在1.35V 输出下获得开关节点波形(黄色)和输出电压(蓝色、交流耦合)、如下所示。

它们将在3.3V 输出时获得开关节点波形(黄色)和输出电压(蓝色、交流耦合)、如下所示。

SW 是否具有此类振铃波形、环路是否不稳定?

在3.3V 输出下、SW 将停止开关一段时间、这是令人困惑的。

什么可能导致此类行为以及如何解决此类行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    进行这些测量时的负载条件是什么?
    您在这些测量中使用了哪种示波器带宽?
    您能否分享您设计的布局
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina、

    它是由电感器电流的不连续性引起的(下面的绿波)。

    对于 TLV62568、开关频率将随着负载的降低而降低。 我们是否有与 TLV62568引脚对引脚的恒定频率器件、使电流保持连续可能有助于解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    我们确实有 TLV62568A、它是 P2P、在整个负载范围内以强制 PWM 模式运行。
    但是、我可以向我提供上述信息、我可以帮助您找到更好的解决方案、

    "进行这些测量时、负载条件是什么?
    您在这些测量中使用了哪种示波器带宽?
    您是否还可以共享您设计的布局?"

    我之所以提出这一问题、是因为根据"进行这些测量时的负载条件"和"示波器带宽"、这两个波形可能是预期的行为
    此外、您在示波器图1和示波器图2上读取的输出纹波是多少?

    如果您不想在公共论坛上共享布局、您可以通过私人邮件将其发送给我。

    谢谢
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "进行这些测量时、负载条件是什么?   约为100mA
    您在这些测量中使用了哪种示波器带宽?   200MHz
    您是否还可以共享您设计的布局?"

    请参阅下面的布局。 U15是 TLV62568、L4是电感器。 只有 GND 通过过孔连接到 GND 层、所有其他网都连接到表面平面上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    在我看来、噪声和纹波之间存在混淆。 作为第一步、我建议再次采用带宽为20MHz 的1类和2类示波器

    关于布局、输出电容器 C140放置在离 IC 太远且接地连接不良的位置。 输出电容器的放置对于实现最低的输出纹波至关重要。 作为第二步、我建议 修改布局并遵循数据表的建议  

    此致、

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard 能解决这个问题吗?