This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:芯片连接空指南

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757704/tps53355-die-attach-void-guideline

器件型号:TPS53355

尊敬的 TI:

您是否有任何关于裸片附加失效验收标准的指南或说明?

谢谢

Adrian Boszormenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    您能更具体地回答您的问题吗? 您的问题是否与封装的内部裸片连接有关? 如果是、我们需要联系包裹团队。 但是、请预计下一周假期将延迟回复。

    如果您对封装信息有疑问、数据表中包含此部分。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    Sue 在另一个主题上回答了您。 我将关闭这个。

    "我与我们的封装专家进行了核对,下面是他的回答。
    任何层上的单个最大空洞不能大于裸片面积的5%。 任何一层上所有空隙的累积大小不能大于裸片尺寸的20%。
    根据这一标准、这是一个很好的器件。 我们不会期望出现任何功能问题。”


    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Kit、

    是的、我收到了空洞问题的答案、但我的问题是、TI 是否有关于不同封装的裸片贴附模具空洞接受的官方指南? 例如、用示例进行了说明。

    非常感谢您的支持!

    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    为了帮助解决 TPS53355以外的其他封装问题、请发布与该器件封装相关的器件型号问题。  每个部件都可以分配给不同的团队以获得支持。  

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Kit、

    接下来让我们继续了解 TPS53355。 此器件型号采用 LSON-CLIP (22)封装。 我的问题是、是否有任何关于模板连接模板空隙的已发布文档? 关于接受的级别、应拒绝的空大小等的某种描述  

    谢谢

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    Newey 回答了上述问题。 请再次查看他的以下评论。 更有可能的是、没有关于此主题的文档。

    您好、Adrian、
    Sue 在另一个主题上回答了您。 我将关闭这个。

    "我与我们的封装专家进行了核对,下面是他的回答。
    任何层上的单个最大空洞不能大于裸片面积的5%。 任何一层上所有空隙的累积大小不能大于裸片尺寸的20%。
    根据这一标准、这是一个很好的器件。 我们不会期望出现任何功能问题。”