Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546
您好!
我正在处理一个硬件(充当主机)、其中它具有 USB 2.0端口并通过 USB 2.0连接到平板电脑(平板电脑充当设备)。
我能够与平板电脑通信(使用 RNDIS)、也需要为平板电脑供电。 在5V 电压下、我无法从硬件中实现3A 的电源需求。
我有一个单独的电源、它可以为我提供5V - 3A 电压、并且知道我是否可以通过 Y 连接器等方式与 USB (因为只有 USB Micro 连接到平板电脑)结合使用。 或者、您是否有任何建议使用任何可以实现此目的的集线器?
此致、
第页