This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 USB 2.0电缆为平板电脑充电、电压为5V@3A ...

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753401/charging-tablet-with-5v-3a-using-usb-2-0-cable

主题中讨论的其他器件:TPS2549TPS2546

您好!

我正在处理一个硬件(充当主机)、其中它具有 USB 2.0端口并通过 USB 2.0连接到平板电脑(平板电脑充当设备)。

我能够与平板电脑通信(使用 RNDIS)、也需要为平板电脑供电。 在5V 电压下、我无法从硬件中实现3A 的电源需求。

我有一个单独的电源、它可以为我提供5V - 3A 电压、并且知道我是否可以通过 Y 连接器等方式与 USB (因为只有 USB Micro 连接到平板电脑)结合使用。 或者、您是否有任何建议使用任何可以实现此目的的集线器?

此致、
第页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phani、您好!

    您是否使用了 TI 的特定 IC 并发现了问题? 我不确定我是否完全理解您的问题。 请您澄清一下吗?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    否-我要求提供建议:)基本而言,我需要一个也可以为设备充电的集线器-基本上是具有 DCP 的 USB 集线器,充电电流为3A。

    此致、

    Phani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、您好!

    您是否希望在设计中使用支持电力输送的 USB Type-C 端口? 或者、您是否只想拥有支持 BC1.2的 USB Type-A 端口?

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    目前、我正在寻找具有 BC1.2的普通 USB Type A 端口。 我的基本要求是使用3A (最大值)为平板电脑充电。

    此致、

    Phani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phani、您好!

    我将把这个线程重新分配给工程师以支持 Type-A 充电端口。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Phani、

    我们拥有 BC1.2充电控制器系列:TPS254900、TPS2549、TPS2546。 请参阅数据表中的详细信息。
    我们还有降压、BC1.2和 Type-C 集成部件:TPS25830。 您可以在 TI.com 上找到相关信息。

    此致、
    Bob