请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28019A、 UCC28951、 UCC28251、 TL431大家好、
我正在寻找有关次级侧控制的隔离式电源的指南/参考设计,并具有前馈(来自输入)。
输入电压为390 VDC (来自 UCC28019A)。
控制器是次级侧的 UCC28251 (或可能是 UCC28951)。
主要问题:如何使用 TL491和光耦合器进行前馈隔离输入电压?
此致、
RAS