This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有前馈的隔离式电源次级侧控制

Guru**** 2813265 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28951, UCC28251, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758658/secondary-side-control-with-feedforward-for-isolated-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28019AUCC28951UCC28251TL431

大家好、

我正在寻找有关次级侧控制的隔离式电源的指南/参考设计,并具有前馈(来自输入)。

输入电压为390 VDC (来自 UCC28019A)。

控制器是次级侧的 UCC28251 (或可能是 UCC28951)。

主要问题:如何使用 TL491和光耦合器进行前馈隔离输入电压?

此致、

RAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS

    次级侧需要隔离式直流/直流级的控制器是否有具体原因? 在初级侧使用 UCC28251或 UCC28951、其中的输出电压反馈与光耦合器和 TL431进行隔离可解决此问题。

    对于 UCC28251、不需要前馈、而是一个改进瞬态响应的可选电路。 光耦合器隔离的性能将会显著降低、因为它将具有传播延迟、并且将会有大量额外的电路来偏置光耦合器。 我们不建议在具有前馈的电压模式下在次级侧使用 UCC28251、而是在初级侧使用 UCC28251、不要使用电压前馈或使用峰值电流模式控制。

    UCC28951没有电压前馈、因此您不会遇到此问题。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢你的答复。

    TI 员工在之前的几篇文章中向我介绍了由 UCC28251控制的次级侧半桥。 您可以考虑以下帖子:
    e2e.ti.com/.../753412
    e2e.ti.com/.../757936

    我想知道次级侧的 UCC28251如何配备前馈?

    此致、
    RAS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS

    感谢您的澄清。 根据此 E2E 主题 e2e.ti.com/.../757936中提到的0-40V 可调输出电压要求 、我同意次级侧的控制器是一个好主意。

    挑战在于、导致控制器位于次级侧的相同问题(光耦合器的宽范围 CTR)将影响光耦合器在前馈方面正常工作的能力。 前馈是一个可选电路、如数据表 www.ti.com/.../ucc28251.pdf 中所示、有两种配置 UCC28251的替代方法 、我们建议使用前馈跨越隔离边界。

    不带前馈的电压模式控制:9.1.3节中的图41显示了如何在不带前馈的电压模式控制中配置 UCC28251。 瞬态性能会降低、但可以消除此问题。 如果瞬态响应不是关键、则推荐使用此选项。

    2.峰值电流模式控制:第9.1.4节介绍了如何在峰值电流模式控制中配置 UCC28251、这将有助于在不需要信号穿过隔离边界的情况下保持良好的瞬态性能。 如果瞬态响应比建议的选项重要、则建议使用此选项。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric、
    您会说"挑战在于、导致控制器位于次级侧的相同问题(光耦合器的宽范围 CTR)将影响光耦合器在前馈方面正常工作的能力。"
    我说输入电压范围绝对受限、即380-400 VDC、其中输出范围为100%。 因此、我们可以在几乎恒定的工作点使用光耦合器。

    峰值电流模式控制;拓扑为半桥。 那么、是否可以使用峰值电流对其进行控制?

    此致、
    RAS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS

    对于电压前馈、即使在较小的范围内、仍会存在显著的限制。

    是的、可以对半桥实施电流模式控制。 UCC28251数据表的第9.1.4节峰值电流模式控制(第33页)详细介绍了如何配置电流模式控制。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric、

    您能否解释一下您所考虑的前馈的局限性。

    此致、
    RAS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS

    如所示
    UCC28251数据表的第9.1.3节(第32页)对如何实现前馈进行了如下解释。

    '为了实现输入电压前馈、斜坡的斜率需要与输入电压成正比。 连接
    RCS 与输入线路电压"

    挑战在于光耦合器没有比例增益。 光耦合器的增益值为 CTR。 TI 不生产光耦合器、但您可以在 www.vishay.com/.../useoptocouplerdatasheet.pdf 上找到更多信息

    对于输出电压控制、这不是一个问题、因为补偿网络可以设计为补偿这种行为。 电压前馈没有可修改的补偿电路、以实现正确的行为。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Eric Faraci">是的,可以对半桥实施电流模式控制。 UCC28251 数据表的第9.1.4节峰值电流模式控制(第33页)详细介绍了如何配置电流模式控制。[/引述]

    Eric、

    几个参考文本中指出、不应使用峰值电流模式控制半桥。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS

    如果您担心稳定性、则不使用前馈的电压模式控制将起作用。 如果瞬态性能不足、建议使用 UCC28951等其他控制器/拓扑来实现相移全桥。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric。
    感谢您的回答。
    相移全桥拓扑是硬开关还是软开关?
    我问这个问题是因为我应该基本上使用硬开关拓扑。

    此致、Ras
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAS

    相移全桥是一种软开关拓扑。 它使用电感器中的电流在死区时间转换期间实现零电压开关。 这种零电压开关(ZVS)操作可降低开关损耗并产生 EMI、因此有助于提高硬开关拓扑的性能。

    此培训视频 training.ti.com/topology-tutorial-what-phase-shifted-full-bridge 和应用手册 www.ti.com/.../slup101.pdfwww.ti.com/.../slua107a.pdf 详细介绍了相移全桥转换器

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    [引用 user="Eric Faraci"]相移全桥是一种软开关拓扑。[/quot]

    然后、我使用处于电压模式的 UCC28251连接半桥。

    此致、Ras