请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z950 尊敬的 TI:
目前、我的板有问题。 电路板上的 IC BQ34Z950未导通。 我已经检查了 Vcc 电压、它是可用的。 REG25和 REG33无输出。 SMBD 和 SMBC 为3.3V,并且始终处于高电平(IC 似乎未发送或接收任何数据,BQ 评估软件也未检测到此 IC 中的任何内容)。 为了打开 IC、我还应该检查其他哪些要点?
谢谢你。
此致、
法里兹