This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:BQ34Z950无法加电

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758848/bq34z950-bq34z950-cannot-power-up

器件型号:BQ34Z950

尊敬的 TI:

目前、我的板有问题。 电路板上的 IC BQ34Z950未导通。 我已经检查了 Vcc 电压、它是可用的。 REG25和 REG33无输出。 SMBD 和 SMBC 为3.3V,并且始终处于高电平(IC 似乎未发送或接收任何数据,BQ 评估软件也未检测到此 IC 中的任何内容)。 为了打开 IC、我还应该检查其他哪些要点?

谢谢你。

此致、

法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保您的电池组侧已连接。 您需要在电池组处看到电压以从关断状态唤醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的反馈。

    我能否知道电容器 C19的功能是什么? 如果不使用 PIN8 (PIN8保持浮动)、我们不安装电容器会发生什么情况?

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 LED 是复用的。 因此、您可能需要在 LEDOUT 上使用 C19。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我的意思是、如果我不使用任何 LED、那么如果我移除 C19并让 PIN8浮动、是否可能? 除了为 LED 供电外、REG33/LEDOUT (PIN8)还有任何其他功能吗?

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、查看原理图后、引脚实际上是 REG33 OUT。 您需要使用至少2.2uF 的电容将其连接到 VSS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    REG33的功能是什么? 是否有任何使用此 REG33的3.3V 输出的内部 IC 电路?

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它位于 DS 中。 请查找。 它是3.3V 稳压器输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要更详细的 IC 内部方框图。 数据表中的方框图过于笼统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们没有提供给您的信息。