This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65014:更高容量的 PMIC

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24773, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754369/tps65014-higher-capacity-pmic

器件型号:TPS65014
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ24773BQ25890

我可以轻松找到适用于锂电池供电设备的 PMIC IC、并提供适用于小电流和 USB 充电的良好应用信息(我需要使其快速工作)。

我想知道、您是否可以建议使用 IC、通过5至10A 的受控系统输出电流为多节锂电池(3节或4节串联或全部并联)充电、 这也可以从电池切换到充电器、我想这将在标准笔记本电脑电源管理系统中使用。

到目前为止、我似乎需要将一些 IC 组装在一起、并使用比我有空间更多的组件。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (我最初的问题看起来很乱、我在下面重新表述了它)

    我能够轻松找到用作电源路径的高度集成锂电池充电控制器、但所有这些控制器都是专为小输出电流和 USB 充电而设计的。

    我需要一个针对5至10A 电压调节输出的全面管理 PowerPath、它与具有充电控制功能(可以是并行、串行或混合配置)的标准锂离子电池配合使用、还可以像在普通笔记本电脑中一样管理外部电源模块的充电和负载供电。

    理想情况下、由于空间减小、应用信息也很重要、它应该是一个单 IC 或两个/三个 IC、并且外部组件数量尽可能少。

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolando、

    对于高达5A 的充电、我们提供了具有集成式功率 FET 的 BQ25890系列。 它的工作电压高达13.5V。 此充电器需要出色的散热能力、以便在输入电压不低于7V 的情况下提供5A 充电。 要获得10A 电流、您可以并联使用2个充电器。 我们还有外部 FET 充电器、例如基于 BQ24773降压和基于 BQ25703A 降压/升压的充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将查看这些内容、然后写回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rolando、

    我将关闭此 TT。 如果您有更多问题、请提交新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已决定使用 BQ25890。 谢谢你。