请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65014 主题中讨论的其他器件:BQ25703A、 BQ24773、 BQ25890
我可以轻松找到适用于锂电池供电设备的 PMIC IC、并提供适用于小电流和 USB 充电的良好应用信息(我需要使其快速工作)。
我想知道、您是否可以建议使用 IC、通过5至10A 的受控系统输出电流为多节锂电池(3节或4节串联或全部并联)充电、 这也可以从电池切换到充电器、我想这将在标准笔记本电脑电源管理系统中使用。
到目前为止、我似乎需要将一些 IC 组装在一起、并使用比我有空间更多的组件。
提前感谢