请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066 您好!
使用 LM5066驱动6个并联 MOSFET 时遇到驱动问题。
下面显示的波形通道为输入电压(CH1)、输出电压(CH2)和 Vgs (CH4)
如果输出负载为0A、则 MOSFET 的 Vgs 信号平稳上升。
当输出负载为2~5A 等小负载时、Vgs 信号会在一段时间内达到 MOSFET 阈值电压、然后 MOSFET 的 GS 和 DS 会烧坏。
但是、如果我使用1psc MOSFET 并 在 GS 端子上添加一个电容器、以模拟6个 MOSFET 的相同 Ciss。
输出消耗功率时、MOSFET 绕线不会烧坏。
如何检查 我是否可以支持6个或更多的 MOS 并联?
谢谢。