This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:用于热设计的 TX

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756212/csd88599q5dc-tx-for-thermal-design

器件型号:CSD88599Q5DC

您好!

您能否 在 数据表中解释 Tx 的定义以及如何在热设计中使用?
无法在数据表中找到定义。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taki-San、
    问得好。 SOA 曲线显示在 CSD88599Q5DC 数据表第6页的图3中。 红色所示的水平 Tx 线用于确定最大电流、以便在电源块的外壳温度和电路板温度已知的情况下将器件保持在 SOA 范围内。 详细说明和设计示例可在数据表的第13页找到。 如果您需要进一步的帮助、请查看并告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只是跟进、以确保您满意地解决了这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。

    我的客户和我了解如何使用 Tx 以  SOA 的角度获得最大电流。  

    我们希望了解  Tx 的定义以及使用该图获取最大电流的原因、而不是如何获得。
    您能解释一下这两点吗?  

    您的合作将得到应用。
    此致、Taki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Taki San:
    我在假期休息、1月2日在办公室时会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taki San、
    我与我的同事讨论了您的问题、因为我没有参与数据表中提供的带有 Tx 线的 SOA 曲线的推导。 Tx 线的 SOA 曲线包含功率损耗和热阻抗、从而提供了一种简化的图形方法来解决电源块器件的最大电流能力问题。 它包含解决热问题的能力、其中热量通过 PCB 和外壳顶部散发。 因此、它仅适用于采用双冷却封装的 TI 器件、与通过顶部和底部路径进行散热的热阻比有关。 除此之外、我没有更详细的解释或推导。