请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62147你好
请帮助推荐最高精度的降压或 LDO;
两个需求:1) 7V->4.6V/290mA; 2) 7V->4.6V/800mA
请推荐具有最高精度和最低温漂的 P/N。我可以发现 TI LDO 最高精度为0.75%、 网站上没有显示 TI 的降压精度的数据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.