This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的最高精度降压或 LDO

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758263/recommendation-of-highest-precision-buck-or-ldo

主题中讨论的其他器件:TPS62147

你好  

请帮助推荐最高精度的降压或 LDO;

两个需求:1) 7V->4.6V/290mA;  2) 7V->4.6V/800mA

请推荐具有最高精度和最低温漂的 P/N。我可以发现 TI LDO 最高精度为0.75%、 网站上没有显示 TI 的降压精度的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    TPS62147/8可满足您的电源需求、并在整个-40°C 至125°C 温度范围内提供1%的精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    对于您的第一个应用(7V->4.6V/290mA),我建议使用 LDO。 以下是可能适合您的应用的示例: www.ti.com/.../tps745
    对于第二个应用(7V->4.6V/800mA)、我建议使用降压转换器。 如果您要选择 LDO、则需要在其中消耗大量功率、并且必须适当管理热性能。 借助高效降压转换器、无需担心热性能问题。 适用于您的应用的降压转换器示例: www.ti.com/.../tlv62150a.pdf

    我想您正在寻找的降压转换器精度数字是"线路调节"。 该特定转换器的线路调节规格为0.02 %/V
    请记住、转换器的精度也会受到转换器外部组件的影响、例如、设置输出电压的反馈电阻器的温度系数会随时间/温度的变化影响输出电压。