请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65216 主题中讨论的其他器件:AMIC110、
大家好、
在 AMIC110上使用 TPS65216时 、需要与您讨论以下一些问题。
- 客户不使用 PFI 和 nPFO,让他们进行 NC 处理,是否正常?
- 客户不需要 PB 功能,让它启动,它是否正常?
- 客户不要使用 AC_DET,让其连接到 IN_BIAS (VCC)。 还可以吗?
- PWR_EN 连接到 AMIC110引脚 PMIC_POWER_EN、 还是让 PWR_EN 上拉?
感谢您的帮助!