This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:在 AMIC110上使用 TPS65216时、需要确认 SCH、

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TPS65216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758224/tps65216-need-your-confirm-the-sch-when-using-tps65216-on-amic110

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:AMIC110

大家好、

 

      在 AMIC110上使用 TPS65216时 、需要与您讨论以下一些问题。

  1. 客户不使用 PFI 和 nPFO,让他们进行 NC 处理,是否正常?
  2. 客户不需要 PB 功能,让它启动,它是否正常?
  3. 客户不要使用 AC_DET,让其连接到 IN_BIAS (VCC)。 还可以吗?
  4. PWR_EN 连接到 AMIC110引脚 PMIC_POWER_EN、 还是让 PWR_EN 上拉?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eggsy Pang "]客户不使用 PFI 和 nPfO,让他们 NC,这是否正常?

    是的。

    [引用用户="Eggsy Pang "]客户不需要 PB 功能,让它启动,它是否正常?

    是的。

    [引用 USER="Eggsy PAN]]客户不使用 AC_DET,让它连接到 IN_BIAS (VCC)。 它是否正常?[/报价]

    否、如果未使用 PB、则必须将 AC_DET 短接至 GND。

    [引用 USER="Eggsy PAN"] PWR_EN 连接到 AMIC110 引脚 PMIC_POWER_EN, 或让 PWR_EN 上拉?[/QUERES]

    应将 TPS65216的 PWR_EN 连接到 AMIC110的 PMIC_POWER_EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢!

    如果 AMIC110不使用 RTC、 AMIC110的 PMIC_POWER_EN 引脚将不会向 TPS65216输出高电平逻辑。

    因此、客户希望让 TPS65216的 PWR_EN 上拉。 你认为有道理吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    是的、如果 PWR_EN (引脚46)通过100kOhm 电阻器直接上拉至主输入电压(VIN 或 VSYS = 3.6V 至5.5V)、PMIC 将正常运行。 这就是我们所说的"始终开启"用例、因为 PMIC 将无法进入任何低功耗状态。