Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92515, TPS92692, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3429 主题中讨论的其他器件: TPS92515、 TPS92692、 LM3409
LM3429测试在测试过程中我有疑问。
输入电压:12,LED:3.4v x 4=13.6,最大电流为1A
在数据表中、我认为在通过公式(26)进行计算时、它可以在80kHz ~ 119kHz 范围内使用
通过使用实际函数发生器进行检查、有一种症状、即无法根据 PWM 在1kHz 或更高频率下进行电流控制。
设置 PWM 频率时、如果您有更多信息或需要更多信息、请回复。
将附上测试结果。