This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:PWM 频率选择

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92515, TPS92692, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758483/lm3429-pwm-frequency-selection

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: TPS92515TPS92692LM3409

LM3429测试在测试过程中我有疑问。

 输入电压:12,LED:3.4v x 4=13.6,最大电流为1A

在数据表中、我认为在通过公式(26)进行计算时、它可以在80kHz ~ 119kHz 范围内使用

通过使用实际函数发生器进行检查、有一种症状、即无法根据 PWM 在1kHz 或更高频率下进行电流控制。

设置 PWM 频率时、如果您有更多信息或需要更多信息、请回复。

将附上测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否将其用作降压/升压转换器? 未附带测试结果。 当 PWM 达到1KHz 或更高频率时会发生什么情况? 占空比是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的快速回复。

    客户希望使用降压/升压配置电路。

    我们将向您发送有关"由于 PWM 控制频率变化而导致的电流变化"的确认报告。

    当前客户希望使用20kHz 的频率。

    问题是、如果超过1kHz、它的运行方式会异常。

    e2e.ti.com/.../LM3429_5F00_PWM_5F00_Current_5F005F00_181227.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果他们尝试以20KHz 的频率进行 PWM 调光、这可能是错误的方法。 所附的波形与它们的变化情况类似。 电感器压摆率不够快、无法实现精确调光、实际上可能会错过 MOSFET 从未导通的部分(20KHz PWM 下的两张图片显示了这一点)。 它们使用的方法是导通和关断 MOSFET、从而使电感器能够以 V = L*(di/dt)的延迟进行上升和下降。 此外、如果 PWM 为20KHz、如果它在您提到的范围内、它将干扰开关频率。 实现20KHz PWM 调光的一种方法是两级解决方案、即升压到可进行分流 FET 调光的滞后降压转换器(TPS92515、LM3409是滞环降压控制器)。 或者、如果可能、重新排列 LED 以使电压低于输入电压。 您还可以查看使用具有串联 FET 调光功能的 TPS92692、但我需要了解它在20KHz 下的工作方式。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、