This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758738/ucc28881-ucc28881

器件型号:UCC28881

一些 逻辑器件的客户设计辅助电源、输入电压为270V 至15V/0.02A。

问题在于、启动后、Vout 跳转到60V 并持续200ms、然后向下跳转到原理图下方的15V.see

   

你可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    我会尽力为您提供帮助。 感谢您考虑将 UCC28881用于您的辅助电源。 当然、45V 过冲是不可接受的。

    我看到提供的原理图似乎是 Webench 设计的一部分。 UCC28881作为降压拓扑的高侧开关放置。
    可能会由于以下几种可能性而导致巨大的过冲:
    慢环路响应:CFB 充电速度可能不够快、无法防止启动时出现过冲。
    2.电感器饱和:在对 Cout 进行充电时、小型6mH 电感器可能会饱和、而高峰值电流可能会在电流限制关闭 IC 之前对 Cout 进行过充。
    3.负载不足:指示的预载电阻为~300K、这可能太"轻"、无法配合缓慢的回路响应(#1)来降低过冲。 显著的过冲意味着启动时无负载。

    如果您或您的客户有可用的电流探头、请在启动时检查电感器电流、以确认或反驳#2。
    此外、请验证电路板上的组件是否与 Webench 设计建议的值和规格相匹配。
    有时、即使原理图看起来正常、也可以加载错误的器件。

    您能否提供有关辅助电源要求的更多详细信息? 对于输入电压= 270V、这是直流电还是交流电? 是否有最小到最大的范围?
    作为测试用例,我使用 250V 最小值、270V 最大值、直流输入、15V、20mA 填充了 UCC28881设计计算器工具(www.ti.com/.../getliterature.tsp), 效率为70%
    结果建议0.37mH (而不是6mH)、~160uF (而不是100uF)、26K 预载(而不是309K)和0.813uF 反馈电容 CFB (而不是2.2uF)。

    我建议您使用此工具为您的应用计算正确的值、并修改原型以符合这些建议。 确保电感器设计为在启动和瞬态期间不会在峰值电流下饱和(在高温下具有裕度)。 该峰值可能高于电池 E28中指示的峰值。 使用电流探头进行验证。

    我希望这有助于您消除过冲。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了推荐的计算器来计算所有组件的值。

    CVDD = 100nF

    Rfbt = 130k

    Rfbb = 10k

    CFB = 800nF (470nF 与330nF 并联)

    L = 400uH

    COUT = 220uF

    Rout = 27k

     

    当您打开输入电压270Vdc 时、输出电压上升至15V、但在150ms 后下降至5.5V。

     

    我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    今天、我们收到 了 Leonid Brusser 单独发布的 E2E 帖子(e2e.ti.com/.../759416)、他使用相同的措辞来描述他的问题。 我是否可以假设这是您在原始过账中提及的客户?
    如果是这样、TI 可以更高效地直接为客户提供支持、而不是通过中介提供二手支持。

    请验证这种情况、或者是否有可通过此主题继续支持的情有可原的原因。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是我的客户。
    请直接为他提供支持
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Eli。

    我将结束这个线程、并继续在他的线程上支持 Leonid。
    虽然尚未实际解决、但我需要将此线程标记为"已解决"以将其关闭。
    您可以通过监视未解决的线程来跟踪问题的进度。

    此致、
    Ulrich